This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36S16:设计 RS-232多路复用器

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MUX36S16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/720594/mux36s16-design-rs-232-multiplexer

器件型号:MUX36S16

您好!

我想根据文章 AN588 (附加文件)将一个16个 RS-232通道的多路复用器设计成一个 UART (用于微处理器)。

我的问题是我不想再使用+-15V 的电源、因此根据 AN588 I 设计所附的原理图。

MUX36S16是否可在 V+=5.5V 和 V-=-5.5V 的条件下工作、而 RS-232输入电平为+-15V?

谢谢  

NIR

e2e.ti.com/.../AN588.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    MUX36S16的工作原理与 AN588文档中描述的 MAX399多路复用器类似。  这意味着两个器件的问题相同 、 即 MAX399器件和 MUX36S16器件的建议工作条件将信号 路径上的电压限制 为 VSS min 到 Vdd max

    目前、TI 没有可让 您在+/- 5.5V 电压下运行多路复用 器并支持+/- 15信号的解决方案。

    谢谢、

    Adam