This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS26227:如果 V+/VIO 未通电、COM 端口是否仍会连接到 NC 端口?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DS26227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/719659/ts3ds26227-if-v-vio-has-no-power-will-com-port-still-connect-to-nc-port

器件型号:TS3DS26227

您好的团队:

如果 V+/VIO 未通电、COM 端口是否 仍会连接到 NC 端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    当 V+未通电时、TS3DS26277器件状态未定义。  为了确保 COM 和 NC 端口之间处于高阻抗状态、您需要选择具有断电保护功能的器件。

    本技术手册将介绍断电保护功能。  此功能也可在 TI.com 开关搜索工具上搜索

    当 V+= 0V 时、为什么需要隔离 COM 和 NC 路径?  

    您为何为您的应用选择 TS3DS26227器件?  

    谢谢、

    Adam