This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A44514:TS12A44514 - Vcc 的消耗电流

Guru**** 2812095 points

Other Parts Discussed in Thread: TS12A44514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/719591/ts12a44514-ts12a44514---the-consumption-current-of-vcc

器件型号:TS12A44514

我想使用 DIO 来驱动输入控制。 高电平和低电平的每个输入需要多大的电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多

    TS12A44514与所有 TI 无源 FET 开关类似、没有驱动能力。  信号路径的逻辑高电平和低电平将由您连接到无源 FET 开关 I/O 引脚 COM 和 NO 引脚的发送器和接收器决定。  

    TS12A44154的电流消耗 ICC 为50nA、I/O 信号路径上的电压位置无关紧要。

     TS12A44514器件的标有"IN"的数字控制逻辑引脚为高阻态输入、不需要大电流即可为开关提供逻辑高电平或逻辑低电平。   在最坏的情况下、它只会泄漏几个 nA 的电流。

    如果您正在寻找具有驱动能力的器件、我会选择 I/O 扩展器或电平转换器、而不是 FET 开关。

    谢谢、

    Adam