This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:用于 DTB 包的2D 和3D .dxf 文件(如何将.bxl 文件转换为您选择的格式)

Guru**** 2815295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/714744/sn74lvc1g3157-2d-and-3d-dxf-file-for-dtb-package-how-to-convert-bxl-file-into-the-format-of-your-choice

器件型号:SN74LVC1G3157

尊敬的团队:

我们是否有下图所示的2D 或3D .dxf 文件可以提供给客户?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    请查看 TI.com 上"质量和封装信息"选项卡中提供的 CAD/CAE 符号。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    抱歉、我们的 CAD 团队无法使用.bxl 文件、您能否为我们提供.dxf 文件

    谢谢


    BR。
    路易
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易

    BXL 文件是一个不依赖于供应商的文件、应与大多数工程图程序兼容。

    我查看了其他一些 e2e 帖子、看起来 TI 不支持.dxf 文件、但您可以使用封装图中的尺寸自行创建这些文件。

    您使用的是不会打开.bxl 文件的哪个程序?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我们正在使用  AutoCAD

    TI 可以帮助创建.dxf 文件吗? 否则、我们无法使用此零件、因为我们的布局团队会自行创建封装工程图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    您可以使用以下步骤将.bxl 文件转换为.dxf。

    1) 1)使用 TI.com 上封装信息选项卡上的3步说明下载.bxl 文件和超级库软件。 

    2) 2)使用超级库管理软件打开.bxl 文件、然后向下滚动步骤2、选择工具菜单并选择 DXF 2D 或3D。

    3) 3)单击步骤3菜单上的"导出到所选工具"按钮、"导出到 CAD 工具"。

    谢谢、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    抱歉、我们的笔记本电脑 存在许可证问题、因此我们无法下载  超库软件  

    您能帮我们传输.dxf 文件吗?

    谢谢

    BR

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DTB_5F00_package.zip

    这是否起作用?

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要、这个链接不是我需要的。 我也需要你的帮助。

    1.我需要将.bxl 文件转换为 Altium Designer 表单文件。  

    2.使用 Ultra Librarian 软件 并完成3个步骤后。 然后导出图1中的文件。  

    然后打开"readme.txt"文件。 我打开 Altium Designer 软件并打开并选择存储的 UL_Import.PrjScr 文件。 请查看图2。

    4.我复制 “readme.txt”文件,如下所示:

    要将新库零件导入到 Altium 中、请执行以下步骤:

    1)。 首次运行 Ultra Librarian 导出后、
    您需要将以下文件复制到其中的区域
    您可以在以后的所有翻译中访问它们。 它们是脚本
    需要能够找到的文件。
    a. UL_FORM.DFM
    b. UL_FORM.pas
    C. UL_Import.pas
    d. UL_Import.prjScr

    2)。 需要从 Altium 中运行上述脚本文件。
    这可以通过依次转到"File"、"Open"和"Select"来完成
    UL_Import.PrjScr 文件存储在上面。

    3)。 从已加载的新项目中选择 UL_FORM.pas 文件、
    然后从下拉菜单中选择 run. 您需要选择
    该表单。 运行表单。

    4)。 运行脚本时、它将要求您提供的文件名
    要运行的 Ultra Librarian 文件。 您应该选择最新的文件
    使用生产日期代码(例如2010-02-17_23-12-34.txt)生成。

    5)。 该脚本将打开一个新的集成库项目并导入
    其中包含 Ultra Librarian 数据。 完成后、会显示一个消息框
    将弹出表示导入已完成。

    5.根据3)步骤,我在  Altium Designer 中找不到 runfrom。 您还可以查看图2。 我不知道如何从3)步骤到5)步骤。

    那么、您是否可以帮助我检查此问题并向我发送 屏幕截图?

                             图1.

                                                        图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面的直接问题正在建模论坛中的单独主题上得到解答。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    非常感谢

    但是、您能不能帮助我们提供一些信息

    是否有常规三角形?

    您能为我们提供 A、B、C 大小信息

    谢谢

    B.R

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    1) 1)三角形为四边形、所有边形为0.25mm。
    2) a =从中心到三角形底座的距离为0.072mm

    我测量了与   .dxf 文件大致相距的以下距离。   

    B= 0.23mm
    C= 0.25mm

    谢谢、
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    因为我们的 CAD 团队希望对符号大小进行双倍检查
    感谢你的帮助


    B.R
    路易