This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157:有关模拟开关的 Ron 电阻和电荷注入的查询

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157, TS5A22362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/717736/ts5a23157-query-regarding-ron-resistance-and-charge-injection-of-analog-switch

器件型号:TS5A23157
主题中讨论的其他器件: TS5A22362

尊敬的先生/女士:

希望你们做得好。

这是 Akshay Pathak、在 Teksun Microsys Pvt Ltd.担任嵌入式硬件工程师

我们评估了一个使用"TS5A23157"模拟开关的音频应用。

查询:-

  • 我们需要有关导通电阻(Ron)和电荷注入参数的信息、该部件的 Ron 为18欧姆。
  • 所以我的问题是导通电阻会对音频信号产生很大影响,如果是,那么最好的电阻应该是多少?
  • 根据我的理解,Ron 3到8欧姆不会影响切换时的音频信号,这是否正确,如果不正确,您可以指导我完成吗?
  • 您还能告诉我们什么应该是更好的电荷注入、以便它不会影响音频信号。

谢谢、此致

Akshay Pathak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay、

    您正在切换哪种类型的音频? 您是否切换以0V 为中心的模拟音频? 您是否要切换 I2S 或 SPDIF 等数字音频?

    您是否喜欢 TS5A23157在评估中的性能? 您是否发现任何问题会促使您提出问题。

    如果您的音频信号处于中心位置并且您需要传递负电压、则需要使用 TS5A2236X 系列等器件。

    e2e.ti.com/.../421997

    电荷注入通常不是音频系统中的问题、因为客户会在切换期间使其系统静音。

    很抱歉、还没有按"已解决"按钮 。  (习惯)
     
    谢谢、
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    这是 Denish Limbachiya、在 Akshay Pathak 担任嵌入式硬件工程师。

    幸会。

    问: 您要切换哪种类型的音频? 您是否切换以0V 为中心的模拟音频? 您是否要切换 I2S 或 SPDIF 等数字音频?  

    答:因此、 我们基本上需要使用  R (on)电阻为10欧姆的 TI 模拟开关 IC (部件号:TS5A23157)来评估基本音频应用。在这种情况 下、我们希望干扰耳机扬声器和麦克风的音频信号。 因此、我们在耳机和移动设备之间实现了这种模拟开关。

    我想说的是、如果我使用这个具有   10 Ω R (on)电阻的模拟开关(器件型号:TS5A23157) IC。 因此、当音频信号输入开关打开 时、开关时、再次打开 时、10欧姆 R (ON)电阻会影响音频信号? 据我所知、3至8 Ω R (on)电阻 在开关后不会影响实际的音频信号。 我是对的还是不对? 如果 我的行为有误、请纠正我的问题。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢、

    Denish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Denish、

    如果您想在模拟音频应用中使用开关、我推荐使用 TS5A22362器件、因为它支持负电压。

    对音频信号的电阻影响将取决于扬声器负载。 通常、您希望音频路径上的寄生电容尽可能小。 如果您有一个8 Ω 开关与8 Ω 扬声器串联、您只能将一半的功率传输到扬声器、因为您创建了50%的分压器。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的宝贵意见、我对此表示赞赏 。

    在这里、我将模拟开关与耳机扬声器和麦克风串联、它们的阻抗约为25 Ω。 因此,如果我采用您建议 的器件(TS5A22362),那么 您认为0.79欧姆 的导通电阻适合与小于25欧姆的扬声 器或耳机麦克风串联使用。 在切换后、我可以获得开关的正常输出?  我的意思是、切换后耳机的实际音频信号不会失真?

    谢谢、

    Denish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Denish、

    TS5A22362专为模拟音频应用而设计、因此其低导通状态电阻和低 THD 可确保音频信号通过开关而不会出现问题。

    谢谢、
    Adam