This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A6542:选择导通状态泄漏电流较低的2:1开关

Guru**** 2933240 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A4624, TS5A9411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/718158/ts5a6542-switch-selecting-a-2-1-switch-with-low-on-state-leakage-current

器件型号:TS5A6542
主题中讨论的其他器件:TS5A4624TS5A9411

大家好、

我需要选择2:1 SPDT 和1通道开关。 温度 为-40至85、这是正常的。  90MHz 或100MHz 带宽正常。 输入信号是从1nA 到1mA 的电流。

然后我找到 TS5A4624。 但 我有两个问题:

Q1:由于我的输入信号是低电流、那么低电流是否可以用作 开关的输入信号? 如果不是、我还需要使用开关、

对于我的低输入电流、您有什么好的建议吗?

问题2.  我需要当 NC 处于 开启 状态时、泄漏电流应低于 PA 级。  TS5A4624无法满足我的要求。 对于以上所有要求、您能否推荐合适的器件?

问题3. 在我的应用中、我需要在开关的输入引脚上进行保护设计。 因为高输入电压可能 会串扰到  开关的输入引脚。

那么、如何设计 保护电路呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user4674678、

    我看到您在过去的几天里就开关提出了几个问题。  您是否在系统中包含多种类型的开关、或者您是否正在尝试确定哪种开关最适合您的系统?  您是否有一张图、说明您的系统中需要开关的用途、以便我们能够帮助您找到正确的开关?  

    Q1: 只要在建议的工作条件下、这些无源 FET 开关就会将任何信号从开关的一侧传递到另一侧。  这些器件没有最小电流。  

    Q2:您可以使用 TI.com 开关搜索工具并对导通状态泄漏电流参数进行排序。  您可以看到 TS5A9411导通状态泄漏电流在 PA 范围内、是一款带宽为100MHz 的2:1器件。

    Q3:您尝试保护开关免受多高的电压影响?  系统中的哪些情况会导致开关的输入引脚上出现高电压?

    谢谢、

    Adam