This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 您能否帮助我选择支持从两个输入通道中选择一个通道输出的器件?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157, SN74AUP1G97, SN74LVC1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/718132/could-you-help-me-select-the-device-which-support-to-choose-one-channel-output-from-two-input-channel

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G3157SN74AUP1G97SN74LVC1G97

大家好、

   您能否帮助我选择支持从两个输入通道中选择一个通道输出的器件?  例如、通道和 B 通道输入、C 引脚可以决定输出哪一个。 该器件需要3.3V 电源、数据速率为115200波特。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 具有单极/双投(SPDT)配置的模拟开关、例如 SN74LVC1G3157。

    或者、也可以使用多路复用器逻辑门、即 SN74AUP1G97或 SN74LVC1G97。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    Clemens 的建议是很好的选择、您也可以使用 SN74LVC1G157A。