This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A4751:电源定序保护

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/718513/ts3a4751-power-sequencing-protection

器件型号:TS3A4751
主题中讨论的其他器件:SN74CB3Q3125

您好!

我在以下通用应用中使用 TS3A4751PWR 模拟开关、该开关可选择性地打开/关闭网络上的3.3k 上拉电阻器。

问题是、相对于3.3V (VCC)、当3.3V_Remote 打开时、我无法控制、数据表中要求 VCOM < VCC+0.3V。  我正在寻找一种尽可能减少设计更改的解决方案。  我们考虑了 a)将3.3k 电阻器移到 COM 输入端以减小电流、或 b)通过10k 电阻器为 VCC 供电、再次降低返回3.3V 电压轨的电流。  如果不了解器件的内部架构、就很难确定我们提出的任何一种解决方案是否有效。

有什么想法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy、

    在使用信号开关和其他逻辑器件时、此电源排序是一个常见问题。  我建议您寻找具有断电保护功能的器件、从而无需对开关进行电源定序。  当 Vcc = 0V 时、对于具有此特性的开关、信号路径将为高阻态。  

    如需更多信息、请参阅本技术手册。  

    当我过滤掉具有断电保护功能的4通道、1:1的 TI.com 参数搜索工具时、我找到了这些器件。  您对 SN74CB3Q3125器件有何看法?  

    谢谢、

    Adam