This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3125:SN74CB3Q3125能否在 SPI 应用中驱动25mA

Guru**** 2812685 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/718416/sn74cb3q3125-can-sn74cb3q3125-drive-25-ma-in-my-spi-application

器件型号:SN74CB3Q3125

大家好、

我的一位客户正在使用 SN74CB3Q3125 并拥有与应用相关的查询、

 SN74CB3Q3125用于选择外部编程器或处理器的应用、下面是功能方框图。 客户正在通过“SN74CB3Q3125”将处理器 SPI 信号连接到闪存器件。 闪存器件需要25mA 的电源电流、数据表中提到电流能力为64mA。 您能否澄清一下该器件是否支持驱动25mA 负载电流(用于连接的应用)并且能够驱动0.2uF 电容负载?

提前感谢您的帮助和支持。

此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinu、

    请参阅我在开关和多路复用器搜索栏中键入"SN74CB3Q3125驱动强度"找到的这篇文章。

    请告诉我上述帖子是否解答了您的问题。

    谢谢、

    Adam