This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:多路复用器/多路信号分离器 LIN 总线

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4051B, SN74CBT3251, TLIN2029-Q1, MUX508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/717586/cd4051b-mux-demux-lin-bus

器件型号:CD4051B
主题中讨论的其他器件: SN74CBT3251TLIN2029-Q1MUX508

您好!

我想将5个 LIN 从器件复用到我的主器件(这些从器件不能位于同一条 LIN 总线上)。

我从 UART:TL2029中选择了一个 TI 收发器。

我认为 CD4051B 可以工作、因为 Vdd 可能高达20V (这将消除 sn74cbt3251)。

此芯片是否提供任何 EVM 和/或建议使用另一个芯片?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从 UART 中选择了一款 TI 收发器:TLIN2029-Q1*。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    正确答案 :sn74cbt3251 不支持高达20V 的电压。  CD4051B 器件以及 我们的新 MUX508将支持该器件。   

    评估模块将位于 产品文件夹的工具与软件选项卡上。

    谢谢、

    Adam