This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTD3306C:OE#引脚的阈值电压

Guru**** 2504655 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTD3306C, SN74CBTD3306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/714836/sn74cbtd3306c-threshold-voltage-for-oe-pin

器件型号:SN74CBTD3306C
主题中讨论的其他器件: SN74CBTD3306

您好:

我们的客户希望查看 SN74CBTD3306C 的详细参数

例如 OE#引脚的阈值电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、

    有关所有参数的详细信息、请参阅 SN74CBTD3306C 的数据表。

    OE#引脚阈值电压范围由数据表中的 VIH 和 VIL 规格定义。 请参阅随附的我从"建议运行条件"表中捕获的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dakotah:

    感谢您提供相关信息

    更新客户的应用程序

    检查 SN74CBTD3306 Vth 的原因:

    1A/2A 引脚上出现尖峰电压(低于0V),该引脚的接受电压范围是多少,不会触发1B/2B ( SN74CBTD3306C 未发生)?  

    原理图

    波形(非 SN74CBTD3306)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、

    您的问题让我有点困惑。

    如果我对其进行了正确的解释、则客户正在寻找两个器件:SN74CBTD3306和 SN74CBTD3306C。

    如果定制系统在信号路径上有负电压尖峰、则使用的正确部件是 SN74CBTD3306C。 此器件支持-2V 下冲运行。 有关"-C"器件下冲保护的更多信息、请参阅以下应用手册。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dakotah:

    再次感谢、将 P/N 更正为 :SN74CBTD3306

    还要再次检查其 Vth 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kay、

    有关 VIH 和 VIL 阈值规格、请参阅建议运行条件表。

    请记住-如果您不使用 SN74CBTD3306C、则如果您的系统在信号路径上具有负电压(高达-2V)、您将处于工作条件之外。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dakotah:

    感谢你的答复。

    我获得了 SN74CBTD3306C 支持信号路径上的-2V 下冲运行、但 SN74CBTD3306支持多少?
    换言之、N 沟道导通晶体管的栅极电压处于地电势、但任一 I/O 端口上的负电压幅度大于 NMOS VT 将导致开关导通、并且不再隔离总线。
    - SN74CBTD3306C:VT 为2V。
    SN74CBTD3306:VT 是吗?

    此致、
    洪家祥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    SN74CBTD3306可以在信号路径上支持低至 GND 的电压、从而使其处于建议的工作范围内。  

    如果您需要负下冲保护、SN74CBTD3306C 是正确的部件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dakotah:

    感谢您的信息。
    但我认为信号路径上没有任何设计容差。 (仅低至 GND)

    我仍然想了解 SN74CBTD3306负下冲保护的能力。
    您能给我一个 SN74CBTD3306的实际设计 VT 值吗?
    示例:
    - SN74CBTD3306 VT="0V"、因此 SN74CBTD3306负下冲保护高达"0V"
    - SN74CBTD3306 VT="0.01V"、因此 SN74CBTD3306负下冲保护高达"-0.01V"
    - SN74CBTD3306 VT="1V"、因此 SN74CBTD3306负下冲保护高达"-1V"

    此致、
    洪家祥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    虽然在我们的设计中实现了裕度、但出于可靠性原因、我们只保证在数据表中提到的限值范围内。 虽然某些器件可能能够通过 SN74CBTD3306支持负下冲、但我们不保证这种性能。

    如果您的系统需要负下冲、请使用 SN74CBTD3306C 使其保持在器件的工作条件范围内。