This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L500:1.2Gbps 信令所需的其他多路复用器

Guru**** 2812805 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/716502/ts3l500-other-multiplexer-required-for-1-2-gbps-signaling

器件型号:TS3L500
主题中讨论的其他器件:TS5MP646

尊敬的 TI:

我们使用了 TL3S500AE 进行'10/100/1000 Base-T 信号切换'、但我们要求信号(光纤应用)速度达到1.2Gbps。

请建议使用任何 多路复用器来多路复用此信号。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhiraj、

    很多时候、数据速率表示为总吞吐量、但在选择开关时、您需要基于每个通道查看带宽/数据速率 以及调制方案。  您可以看到1000Base-T 总吞吐量 为1000Mbps、 但调制方案可 实现 4位/Hz、并且有4条数据通道。  这意味 着1000Base-T 的每通道/调制方案带宽为 62.5MHz。  62.5MHz x 每周期4位(Hz) x 4通道/通道= 1GHz  

    您能否确认 每通道所需的数据速率?   

    TS3L500E 器件每通道可支持950MHz。  如 需更多信息、请参阅有关信号开关最大数据速率的开关和多路复用器 e2e 论坛常见问题解答。

    如果您需要在每个通道上支持1.2Gbps、则需要找到频率高于1.8GHz 的信号开关。  TS5MP646是一个选项。    

    谢谢、

    Adam