This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:CD4051B 通道开关频率

Guru**** 2381300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/714991/cd4051b-cd4051b-channel-switching-frequency

器件型号:CD4051B

大家好、

我想知道如何计算 CD4051的最大通道开关频率。  

非常感谢!

此致,

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨波

    您是否在问从 Ch0更改为 Ch1的速度有多快?  

    这可以通过切换地址引脚以使电压出现在输出上所需的时间来估算。  

    或者、您是否在问信号通过 COM 到 Ch0的速度有多快?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    非常感谢您的回复。
    我想知道从 CH0-CH1更改的速度有多快。

    此致、
    杨波
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杨波

    请参阅信号输出时序地址、了解更改 CH0-CH1的速度。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您是不是说、如果 VDD 为5V、720ns 后将 CH0更改为 Ch1是可以的?

    BTW、CAB 您是否帮助我了解以下波形?

    此致

    杨波  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨波

    如果 VDD = 5V、则 CH0至 CH1的变化最慢将为720ns。  通常、器件的开关速度会快得多。  时序图波形定义了如何测量这些时序。  

    波形用于测量信号路径从低阻抗变为高阻抗或从高阻抗变为低阻抗所需的时间。  顶部波是数字控制逻辑。  当此控制逻辑从高电平转换为低电平或从低电平转换为高电平时、底部信号路径波形将从低阻抗变为高阻抗。  

    如果您在 COM 引脚上施加电压并测量通道 0-7、您可以看到信号贴片从低阻抗变为高阻抗的速度。  

    如果您有其他问题、请告诉我。

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    非常感谢。

    此致、
    杨波