This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:TS12A12511作为逻辑电平转换器

Guru**** 1960875 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511, CD74HC4053
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/714946/ts12a12511-ts12a12511-as-a-logic-level-shifter

器件型号:TS12A12511
主题中讨论的其他器件: CD74HC4053

我正在设计一个逻辑电平转换器、以获取0V < Vin < 3.3V 逻辑并将其转换为-4.5V < Vout < 0V、从而使开关电源同步。 (请参阅 SNVA807反相降压/升压-但我想将其同步)

换句话说、

在        Vout=COM 中

0V          -4.5V

3.3V 0        

我打算将 V+= 3.3V、V-=-4.5V、IN = 3.3V CMOS 逻辑输入、NC =-4.5V、NO = 0V、并从 COM 获取输出。

您是否看到此方法有任何问题?  

如果需要、我可以添加一点与 COM 串联的电阻、但它将仅驱动另一个 CMOS 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SteeVeeDee、

    您描述的电压电平处于建议的工作条件范围内。 您无需使用对称电源电压来操作 TS12A12511。 我在处理此部件时遇到了另一个问题、因此我实际上能够设置您的电源电压并确认开关将使用3.3V CMOS 逻辑进行切换。

    我唯一的问题是确保通过开关的电流保持在50mA 的建议运行条件内、并且您在启用功能之前无需中断。  
     
    谢谢、
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。 COM 输出将驱动其他 IC 的输入、因此我不会看到大量电流流动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我似乎需要3个电平转换通道、并且如前所述配置的 CD74HC4053可以很好地完成工作。

    在我的应用中、尺寸非常重要、如果您的'4053采用 NXP 提供的2.5mm x 3.5mm 封装、即74HC4053BQ、那将会非常好。

    如果您有任何其他采用小型封装的多通道 SPDT 器件可供选择、这将非常有用。 谢谢!

    -Steve (前 TI'er!)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SteeVeeDee、

    我目前没有任何具有小于2.5mm x 3.5mm 双电源轨的多通道2:1器件。 我会将其发回给我们的产品定义团队。

    谢谢、
    Adam
x 出现错误。请重试或与管理员联系。