This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 采用小型封装的模拟传感器

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/714982/analog-swith-with-small-package

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G3157

大家好、

我的客户正在设计空间受限的应用、并正在寻找以下模拟开关。
--------------------------------------
1)
是否有封装比 TS5A3157YZPR 更小的单通道 SPDT 模拟开关?
无需 Ron 和 BW、只需支持 VCC=3.0V。

2)
 是否有比 TS5A3157YZPR 更小的4通道 SPST 模拟开关?
无需 Ron 和 BW、只需支持 VCC=3.0V。
--------------------------------------
我无法找到这些器件、因此想要确认以防万一。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-San、

    1) 1)您可以使用 TI.com 开关选择工具 对封装尺寸进行排序。  我对2:1器件进行了滤波、并按最小到最大的封装尺寸对其进行了排序、并找到了采用0.8mm x 1.0mm DTB 封装的 SN74LVC1G3157。  

    2) 2)根据4通道与1通道之间所需的引脚数、您不可能找到小于1通道的4通道器件。  使用 TI.com 上的同一开关工具、我搜索了4通道1:1、并确认没有更小的4通道版本。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    确定最小封装选项的最佳方法是利用 TI.com 上的多路复用器和信号开关选择指南。 您的问题的答案是"是"。

    1)最小的通道 SPDT 是 SN74LVC1G3157。 我对单通道 SPDT 进行了排序、并按最小封装排序以找到该器件。

    2) 2) 最小的1:1 4通道器 件 TS3A4751。  同样、我按封装尺寸对尺寸进行了排序 、以找到该器件。