This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 航天级模拟开关

Guru**** 2592620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H2221-SEP, TPS7H2201-SP, TPS7H2211-SP, TPS7H2211-SEP, TPS7H2201-SEP, TPS7H2140-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1186863/space-grade-analog-switch

主题中讨论的其他器件:TPS7H2221-SEPTPS7H2201-SPTPS7H2211-SPTPS7H2211-SEPTPS7H2201-SEPTPS7H2140-SEP

您好!

我的客户正在寻找使用+/-5V 电源的-SP 或-SEP 级模拟开关。

TI 是否有任何 RTMed 器件或线路图器件?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    请查看以下器件:

    TPS7H2221-SEP

    这是我知道的唯一可用的 SEP 额定负载开关。 我会将此主题移至合适 的团队、以便他们可以评论是否有其他可用的主题。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    正如 Kalin 提到的、TPS7H2221-SEP 是目前唯一的-SEP 负载开关。

    对于完整的 QML 器件、还有 TPS7H2201-SP 和 TPS7H2211-SP。 这两种器件也适用于5V 电源。

    可以参考该表以轻松比较器件: https://www.ti.com/power-management/power-switches/products.html#p238max=-36;100&p1498=Space

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

    我是航天电源器件的 PME、我们已经对 TPS7H2221-SEP 进行了 RTMED、所有信息均位于 TI.com 上。 今年、我们将再 APL 三个-SEP 电源开关:TPS7H2201-SEP、TPS7H2211-SEP 和 TPS7H2140-SEP。  我将通过电子邮件向您转发我们最新的-SEP 发展蓝图。  

    此致、
    Kurt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家回答我的问题。
    但我的客户所寻找的并不是用于电源轨的辐射开关。
    他们正在寻找用于高频信号的模拟开关。
    TI 是否有 任何 RTMed 器件或线路图器件?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、我将通过电子邮件向您发送一些信息