This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:推荐用于 Phy 3:1多路复用器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1192390/tmux646-recommend-for-dphy-3-1-mux

器件型号:TMUX646

大家好、

   支持需求。

   客户希望将多路复用器用于 3:1多路复用器。 我在 TI.com 中仅找到2:1多路复用器。 我们是否有此类器件来满足客户的需求、如下所示。

传输协议[协议] MIPI D-PHY 4通道  、速率高达2.6Gbps /通道
拓扑结构[拓扑] 从三个中选择一个、可以大于从三个中选择一个、例如从四个中选择一个
最小供电电压[VDD (最小值)] 1V
最大供电电压[VDD (最大值)] 5V
工作电流[ICC] 无特殊要求、尽可能降低功耗
带宽[带宽] 实际产品的最大速率为每通道2.6Gbps、考虑到裕度、它应尽可能大于4GHz
其他特性[其他特性] 4通道数据+ 1通道时钟、一个器件即可解决该问题。
最低工作温度[Ta (最小值)] ℃μ A
最高工作温度[Ta (最大值)] ℃μ A
制造等级[产品等级] 商业级
ESD等级(CDM)[ESD 等级(CDM)]  +/-4KV

您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    遗憾的是、我们没有用于 MIPI 的3:1多路复用器。 但是 、您可以使用2 个 TMUX646 并将输出短接在一起、从而生成4:1多路复用器。  使用这种方法、您只能在级联时添加第二个多路复用器的 COFF 与整个多路复用器的影响。绑定输出不应使其低于4GHz。 然后、通过  一个50欧姆电阻器将未使用的 I/O 引脚/通道接地。

    要运行此解决方案、您必须  启用 您正在使用的多路复用器、并使用/OE 引脚禁用不使用的多路复用器。 然后选择要与 SEL 引脚一起使用的通道。  

    谢谢、此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron、

       我将与客户分享您的建议。 如果有任何更新、我将尽快将其同步到您。

    您的