This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22362:负输入应用

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362, TPS60403, CD74HC4053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1191897/ts5a22362-negative-input-application

器件型号:TS5A22362
主题中讨论的其他器件: TPS60403CD74HC4053

尊敬的专家:

在3.3VCC 应用中、输入信号为+/-2.5V。

根据建议的工作条件、TS5A22362无法支持此应用。 (3.3-5.5=-2.2V)

但 tale1显示当 VCC=3.6V 时、输入信号可低至-2.5V。

您能告诉我 TS5A22362是否适合此应用(3.3VCC)吗? 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在表1中、3.6V 和4.5的最小值是错误的;它们是意外地从下面的行中获取的。 3.6V 时、最小值为−1.9V

    您需要降低信号电平、或使用支持双电源的开关(例如 CD74HC4053)。 (如果您没有负电源、则可以使用 TPS60403等逆变器创建负电源。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我相信克莱明在这里是正确的、它只是一个拼写错误。 我们将在数据表的末尾着手解决该问题
    我也同意克莱明的建议。

    谢谢、
    Rami