This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:能否直接用引脚对引脚替换 SN3257-Q1和 TMUX1574。

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1191131/sn3257-q1-can-sn3257-q1-and-tmux1574-be-replaced-directly-pin-to-pin

器件型号:SN3257-Q1
主题中讨论的其他器件:TMUX1574

您好,团队

SN3257-Q1和 TMUX1574是否可直接替换引脚对引脚?

是否需要修改软件和硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、

    是的、两个器件在 TSSOP 和 SOT 23中具有相同的引脚排列和相同的封装尺寸。 Sn3257用于汽车应用。 请告诉我们该器件的应用用例是什么。 谢谢!

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,团队

    我知道的客户使用它来切换 CAN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、

     SN3257-Q1符合汽车标准, CAN 通常用于汽车。 TMUX1574虽然有所减少、但它将共享相同的功能、如果符合汽车标准则可以使用、这一点无关紧要。

    此致、  

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我的问题已经解决了。

    谢谢!