This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1072:除了当前的两种封装外、还应检查高度较低且封装尺寸约为0.35mm 的可用性

Guru**** 1649650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1190928/tmux1072-in-addition-to-the-current-two-packages-check-the-availability-of-a-package-of-approximately-0-35mm-with-a-lower-height

器件型号:TMUX1072
主题中讨论的其他器件:TMUX1575
目前、器件的物理特性测试已经完成、有必要确认由于应用领域的高度问题、是否可以使用大约0.35mm 的更低封装。
如果在裸片状态下有额外包装或供应的最低购买数量、我们希望您能一起回复。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Horkil、  

    客户 是否关心  TMUX 1072的过压检测和保护?  如果不符合您的高度要求、我建议使用2个 SN74LVC1G3157DTB 或1个多路复用器1575。 这两个器件的高度均为0.35mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 UQFN