This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:Ron 差异

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645, TMUX646
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1190684/tmux646-ron-differences

器件型号:TMUX646
主题中讨论的其他器件:TS5MP645

大家好、团队、

我的客户对 TMUX646和 TS5MP645之间的 Ron 差异有疑问。

TMUX646的 Ron:6Ω Ω

TS5MP645的 Ron:2.45Ω Ω

这些多路复用器之间的 Ron 差异是什么原因?

它们是否来自工艺差异?

此致、

基宽原

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kei、

    这两个器件之间 Ron 差异的原因是芯片级工艺差异和封装差异。 虽然物理处理节点是相同的、但每个节点都具有唯一的掩码和金属级别计数。 就封装而言、TMUX646采用 nFBGA (ZEC)封装 、而 TS5MP645采用 DSBGA (YFP)封装。  

    查看 此应用 报告 、该报告重点介绍了模拟开关导通电阻的基本原理。  

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您提供的信息!

    此致、

    基宽原