This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:相同器件、通道数不同

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1190222/sn74cbtlv3257-same-part-different-number-of-channels

器件型号:SN74CBTLV3257

 SN74CBTLV3257RSVR 是否有2通道版本? 已尝试乱转名称、但没有成功。 在这里、有人可以更快地找到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brendan、  

    SN74CBTLV3257的哪些参数/特性对您而言最重要? 如果  105MHz 带宽足够、TS5A23159一目了然、是一个不错的选择。  

    下面 是在 UQFN 封装、2通道2:1和断电保护上筛选的器件列表。 如果这些功能中的任何一个是可协商的、那么这将打开我们的选项。  

    我期待您的回复!

    谢谢!

    Alex