This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:TS3A5018RGVR IBIS 模型问题

Guru**** 2473480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1192322/ts3a5018-ts3a5018rgvr-ibis-model-questions

器件型号:TS3A5018

你(们)好。

我们 使用 TS3A5018RGVR  切换     电路板上的 SPI 信号 并 在    时钟上查找信号反射。  

我们  从    TI.com 下载了仿真模型 来 仿真 信号。  但 我们   对   IBIS 模型有一些疑问。

1. 如何  设置  来自      我们的控制器 或  此 模拟 开关的信号驱动源?

2. 如果  驱动 器源 应该 是  我们的控制器, 为什么 不 提供 S 参数 模型, 而 是 IBIS 模型。

3. 如果  驱动 源 应该 是  模拟 开关,   我们如何 设置    信号的驱动强度。  如果      模拟 开关的驱动强度    与     我们控制器的驱动强度有任何关系。

BRS

Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubiao、

    驱动器源应该是控制器。 开关不驱动任何电源、只是一个无源开关。 我们创建了 IBIS 模型、以便在 IBIS 软件中使用。 如果我不得不猜测、这是一个带宽相当低的器件、因此在创建器件时、不会考虑 s 参数。 但是、IBIS 是我们所有器件的标准配置。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    您能否提供宜必思模型的用户指南和测试台?
    或者让我知道如何连接 for 端口?

    BRS、

    Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubiao、

    我手头上没有导游、但我会尝试引导您了解如何设置!
    因此、您实际上需要将其作为"IBIS_PIN"模型运行。 我使用的是高级设计系统(ADS)、因此如果您使用不同的软件、模型术语可能会稍有不同。 但下面是示例:  



    双击模型、将出现一个包含一些配置选项的弹出窗口。 在这里、您首先需要选择要在顶部使用的 ibis 文件:  



    从这里、添加模型后、您将能够选择要使用的引脚和电源电压。 您将需要选择其中一个 I/O (NC、NO、COM 引脚)、然后在下面的型号选择器中为您提供两个选项。 在这里、您将为要建模的路径选择正确的电源电压。



    现在,模型应如下所示,其中输入为一个引脚,输出为第二个引脚:

    您现在应该能够将该模型用作简单的无源路径。
    请注意、对于每个模型、您只能对单个信号路径建模。 因此、如果您要对多个路径建模、则需要放下多个模型。
    此外、如果您要连接和断开开关(将其关闭/打开)、如果您双击模型、也可以在系列模型选项卡中找到:

    我在这里用一个带有一些脉冲输入和负载的模型进行了一个快速示例:  

    和结果:  



    请告诉我这是否有帮助、或者您是否有任何其他问题!

    谢谢、
    Rami