This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:SN3257-Q1能否将 QSGMII 多路信号分离为4个以太网 PHY?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1, TS3L110, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1193056/sn3257-q1-can-sn3257-q1-demux-the-qsgmii-into-4-ethernet-phys

器件型号:SN3257-Q1
主题中讨论的其他器件: TS3L110TMUX136

E2E、  

TDA 上有一个四通道 SGMII 端口、我们正在寻找一种将 QSGMII 信号拆分为各个 SGMII 信号的方法。 我已经与以太网团队交谈过,听起来好像我们没有一个设备可以实现这一点,我们需要将 QSGMII 多路信号分离为4个以太网 PHY。

 

我在网上找到了4通道2:1 TS3L110、并看到了一个称为 SN3257-Q1的汽车类2:1 4通道器件。  类似的东西是否适用于此应用?  

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    这里的应用是什么? 通过汽车认证是否是首选功能?

    您似乎需要625MHz 的带宽。 这是单个 SGMII 时钟信号的时钟频率。 这是一种 DDR 协议、因此 TX 和 RX 数据也将以625MHz 的频率进行最大传输。 TS3L110的带宽不够、因此我不推荐使用它。

    这里的设置是什么? SN3257-Q1可以正常工作、但我认为它不会为我们提供正确的配置。 我的理解是、SGMII 具有一个差分对、用于 TX 时钟和数据以及 RX 时钟和数据、共有4对或8个信号路径。 我相信时钟本身可能不需要多路复用、但我可能会错了。 如果时钟正在进行多路复用、那么您似乎需要4:1的8个通道进行多路复用、以将四路信号拆分为单个信号 SGMII。 不过、这只能通过多个器件来实现。 我们不会有一个支持带宽要求的4:1、因此这里最好的解决方案是将多个2:1器件的输出短接在一起。  

    遗憾的是、在可支持带宽要求的2:1器件中、没有一个器件允许单独禁用器件中的一个通道。 因此、如果我们将输出短接、我们会将两个信号短接在一起。 因此、我们在这里的解决方案是使用2:1多路复用器的1个通道、而不使用另一个通道。
    例如,以下是 RX 差分对数据线:



    如果您需要连接+RX_data1路径、则可以在 mux#1中选择它、然后禁用 mux#2。 此逻辑将用于选择所有不同的路径。  
    由于我们将输出短接在一起、未使用通道的关断电容会对带宽产生负面影响、因此我选择 TMUX136作为多路复用器、因为它将为该解决方案的工作提供足够的余量。 请记住、这是每个信号的设置。 因此、RX+、RX-、TX+和 TX-总共需要16个多路复用器。

    不过、我相信您不需要为时钟执行此操作、因为您可以将时钟全部短接在一起、并允许它们共享时钟。 但我可能会被误解。 如果我们还需要多路复用时钟、则需要将差分 TX 和 RX 时钟的计数加倍。

    请告诉我这是否清楚、或者您对此有任何其他想法或问题。


    谢谢!
    Rami