This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A226AE:按下耳机按钮会在耳机中发出噪音

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/787031/ts3a226ae-pressing-on-earphone-buttons-makes-noises-in-the-earphones

器件型号:TS3A226AE

你好

我们将 TS3A226E 用于检测 MIC 和 GND、并使用编解码器为音频插孔提供2V 偏置电压。

由于某种原因、在耳机中可以听到按压耳机上的按钮的声音(我们听到咔嗒声)、当我们使用示波器进行测试时、我们看到的不是 MIC 线路连接到 GND、而是方波(如 CLK) 只要按下按钮。

此外、当我们短接 TS3A226E 的 SLEEVE 和 RING2输入时 、我们还会看到方波。

这是正常的响应吗? 是否可以将 TS3A226E 与具有按钮的耳机配合使用? 我们知道它没有印刷机检测功能、但我们计划使用处理器进行检测。

谢谢你

Ortal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ortal、
    为了更好地理解您的问题、请您在以下方面提供帮助:

    1) 1)点击方式是什么? 请分享您提到的在点击过程中捕获的 sqaure 波形范围。

    2) 2)听到咔嗒声时的情况是什么(您提到了按下按钮和短接 SLEEVE/RING2?)

    3) 3)单击期间的系统条件是什么? 您有原理图吗?

    谢谢、
    海伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    正如我说过的、当我们按下耳机的任何一个按钮时、耳机上会发出咔嗒声、并且我们短接了输入套筒和 RING2。

    我们可以在位于 MICP 输出引脚和编解码器的 BIAS 引脚之间的电阻器上看到它、以黑色箭头标记的是我们测量的位置:

    下面是 TS3A226和音频插孔感测的原理图:

    下面是用黑色箭头标记的点的示波器测量值(很抱歉、质量较差):

    谢谢、

    Ortal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ortal、

    什么连接到您的 Ring2和 Sleeve 引脚? 您能否共享原理图的音频插孔部分?(请参阅下面的示例)

    当发生以下瞬态时(下面红色显示)、您是否同时按下按钮(短套筒和 Ring2) 并松开它、或者您是否继续按住按钮?

    一种可能的理论是、由于套管和环2短接在一起、并且从控制逻辑中选择 S1、 FET1可能处于关闭状态、FET2 可能处于打开状态(反之亦然)、 而 MIC 可能会短接至接地。  

    谢谢、

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应、

    我们在按下和释放时获得咔嗒声和瞬态响应。 当我们按住该按钮时、会得到我在前一个示波器图中附加的循环响应。

    音频插孔通过 TVS 二极管、磁珠和电容连接、用作 EMI 滤波器:

    如果您的理论正确、是否可以将 TS3A226与带按钮的耳机配合使用?

    谢谢你

    Ortal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ortal、

    感谢你的答复。 实际上、我 想 了解  耳机 部分原理图/检测方案 是什么样子的、下面的部分 以红色突出显示。

     

    谢谢、

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我们通过铁氧体磁珠将插孔连接到与电路板相连的 B2B 连接器:

    谢谢、

    Ortal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ortal、

    感谢您的回复。 您的耳机应按如下方式配置:r1 (左扬声器)、r2 (右扬声器)和 r3 (麦克风)。 R1、R2、R3的值是多少?

    当您按下按钮时、瞬态似乎在您可以听到咔嗒声的范围内。 正常人耳频率为20~20k Hz、如果在该范围内发生咔嗒声、则可以听到噪音。  

    解决此问题的方法是添加低通滤波器电路以滤除咔嗒声。 另一种方法是添加第二个开关、首先按下按钮、让发出咔嗒声、然后通过第二个开关连接耳机。  

    谢谢、

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。

    R1、R2和 R3的值分别为35欧姆、35欧姆和15K 欧姆。

    我仍然不理解您建议的解释。
    如果它应该是瞬态响应、为什么只要按下按钮、它就会重复、如示波器图像中所示?
    此外、由于只应在按下按钮期间更改 R3、因此、如果按键瞬态不受按下的影响、为什么会影响左扬声器和右扬声器?

    谢谢、
    Ortal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ortal、
    我在 E2E 上给您发送了一封私人邮件、请检查。
    谢谢!
    海伦