This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4066:电源电流

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/787732/cd74hc4066-power-supply-current

器件型号:CD74HC4066

您好!

我的客户对 CD74HC4066有疑问。

[问题]

在以下情况下、您能告诉我电源电流吗?
- Vcc=8.5V
- V=0或5V

他们在运输测试中发现了一个具有大负载电流的电路板。
经调查,CD74HC4066的电源电流很大。
通常为1mA、但相应的电路板为6mA。
因此他们希望获取上述信息。

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kudo-San,
    为了更好地理解您的问题、请帮助回答以下问题:

    1.是否进行了 A-B-A 交换测试?
    2.测量6mA 电源电流的测量设置是什么? 是否有可用的原理图?
    3.在6mA 电源电流下观察到多少 CD74HC4066?

    谢谢、
    海伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kudo - San、
    有一段时间没有收到您的回复、如果您仍需要有关此问题的帮助、请告诉我。
    谢谢、
    海伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Helen San、

    很抱歉我迟到了。
    我联系了客户、但我还没有收到回复、所以您可以等待一段时间吗?
    感谢您的合作。

    此致、
    Kaede Kudo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kudo-San、

    因为我有一段时间没有听到您的声音、所以我将关闭这个线程。
    如果您有其他问题、请启动另一个主题或回复此主题以重新打开此问题。

    谢谢、
    海伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen San、

    关闭此线程没有问题、因为客户没有响应。
    当我需要帮助时、让我向您提出问题。
    感谢您的合作。

    此致、

    Kaede Kudo