This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B-Q1:输入和输出波异常

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4051B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/779834/cd4051b-q1-input-and-output-wave-abnormal

器件型号:CD4051B-Q1

大家好、团队成员

我的客户对 CD4051有一些问题。 详细信息、请参见随附的。 谢谢。

e2e.ti.com/.../CD4051.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    图2显示、与图1的偏移4V 相比、输入电压存在高达8V 的直流偏移漂移(不应出现)。 由于输入电压(11V)大于电源电压(8V)、因此由于 CD4051B-Q1内部钳位二极管(这是预期的)、输出信号会被削波。

    CD4051B-Q1等正常运行的无源 FET 开关无法产生直流失调电压。

    1) 1) 1)如果您从异常电路板上移除 CD4051B-Q1并使信号路径短路、会发生什么情况?

    2) 2)您是否已从异常电路板上卸下 CD4051-Q1并更换为新器件? 发生什么事了?

    3) 3)从异常电路板获取 CD4051-Q1是否会导致正常电路板变得异常?

    4) 4)您是否有电路板的原理图? 过去、我曾看到外部 diodes 会导致直流偏移。

    5) 5)在器件中进行探测的位置? 它们是否使用相同的1兆欧姆端接?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam
    感谢您的回答。 以下是一些问题的答案
    1) 1) 1)如果您从异常电路板上移除 CD4051B-Q1并使信号路径短路、会发生什么情况?
    >>删除 CD4051,短接信号路径。 信号正常
    2) 2)您是否已从异常电路板上卸下 CD4051-Q1并更换为新器件? 发生什么事了?
    >>关注器件。
    3) 3)从异常电路板获取 CD4051-Q1是否会导致正常电路板变得异常?
    >>是
    4) 4)您是否有电路板的原理图? 过去、我曾看到外部 diodes 会导致直流偏移。
    >>当我得到它时、我会向你发送 schametic。
    5) 5)在器件中进行探测的位置? 它们是否使用相同的1兆欧姆端接?
    >>是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在多少个已构建器件中、您有多少个器件显示了这种行为?  

    我将等待原理图查看是否有任何可能导致直流偏移电压升高的因素。  通常、当信号开关损坏时、症状是由于部件中的过度泄漏而导致电压降低。  我从未见过信号开关会增大电压。  

    您是否能够测试故障器件是否损坏?  一种快速实现方法是为器 件加电、在信号路径上放置直流信号、使用控制逻辑切换开关、并观察通过引脚的任何高电流。   如果在电路板上放置一个新器件可以解决问题、并且将可疑器件放置在良好的电路板上会导致问题、我们可能需要准备 好将其提交以供退回

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您是否对您采取的其他步骤有任何更新?

    您是否有我们可以查看的原理图?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我们尚未收到您的回复、因此我将假设这已解决并关闭了主题。 如果您有其他问题、您可以在此处回复以重新打开主题帖或创建新主题帖。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../New-Microsoft-Word-Document.docxhelloAdam

    很抱歉耽误你的回答。  我还在客户电路板上进行测试。 并更新一些新信息。  输出信号偏移变为高电平、但振幅变化很小。 似乎电源上拉较弱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来就像上述部件可能已损坏。  

    如果您从客户的电路板上拆下该部件并自行进行测试、那么您看到进入引脚的泄漏电流是多少?您认为该引脚上存在弱上拉电阻?  

    您可以通过将 Vdd 置于18V 并将 逻辑控制引脚设置 为打开可疑信号路径来测试泄漏。  然后、您可以在 故障引脚上放置一个18V 直流电压、并测量流经该引脚的电流、以查看其是否在规格范围内。   

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您是否对测试有任何更新?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我们几周内没有收到您的回复、因此我将假设您已解决了您的问题。 我将关闭此主题。 如果您有其他问题、您可以在此处回复以重新打开它或创建新问题。

    谢谢、
    Adam