This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX810:用于在发送器和接收器之间按时间切换的单通道 T/R 开关。

Guru**** 2925140 points

Other Parts Discussed in Thread: TX810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/787349/tx810-single-channel-t-r-switch-to-switch-between-transmitter-and-receiver-on-time-basis

器件型号:TX810

您好!

我有一个电声传感器驱动器、容量为60W 电气和10W 声音。 其内部阻抗为16 Ω。 该驱动器能够发送和接收信号。 我需要一个简单的开关器件、该器件将打开传输到传感器的功率放大器信号1秒、并打开前置放大器路径9秒、然后继续执行同样的操作。 我见过 TX810 T/R 开关、它是一个8通道可编程开关。 此开关是否适合我?  此外、还有其他开关、因此哪种开关最适合我的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Parag、

    你过得怎么样?
    感谢您使用 TX810器件。
    我会将您的问题转交给系统工程师。
    他很快就会回复你。

    谢谢!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Parag、

    你过得怎么样?
    考虑到我们系统工程师的关注:
    =====
    功能正常。 但功耗是一个问题。 它们的60W 功率可能会使许多 IC 掉电。 我们的 IC 通常处理大约2~3 W 的功率

    谢谢!
    =====

    希望这可以解决您的问题。

    谢谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您提供这些信息。 您能给我推荐符合我要求的合适的发送/接收开关吗? 此外、请告诉我一个很好的参考文档源、我可以在其中学习 T/R 开关的设计。

    谢谢

    相关信息

    Parag   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Parag、

    你过得怎么样?
    感谢您的关注。
    我会将您的问题转交给系统工程师
    他很快就会回复。

    谢谢你
    祝您愉快!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Parag、
    你过得怎么样?
    我们的系统工程师回答如下:
    ----------
    我们没有 TI 资源。

    谢谢!
    ----------

    很抱歉、您提到的项目超出了我们的资源范围。
    再次感谢您!

    此致、