This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A44159:TS3A44159浪涌

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159, TS12A12511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/787855/ts3a44159-ts3a44159-surge

器件型号:TS3A44159
主题中讨论的其他器件: TS12A12511

您好!

我想使用 TS3A44159在 RS422/RS485 RX 和 TX (4线全双工通信)之间切换、以简化布线。 由于有源 EMI 滤波、我无法在收发器的方向之间切换。 20µs 传输线路上可能存在 EMI 浪涌(EN61000-4-5 8/20 μ s)、我将使用 ESD1014进行露营、其最大钳位电压为11V。 这是我可以提供的最大输入保护。

以下是可能存在的问题:

TS3A44159在模拟输入端是否有浪涌额定值?

或者、您能否保证钳位足够了?

提前感谢、此致、

Guenther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guenther、

    I/O 引脚上建议的最大输入电压为4.3V。 I/O 引脚的绝对最大额定值为 Vcc + 0.5V

    根据注1、将 I/O 引脚暴露在11V 之外将超出绝对最大升高值、并可能导致永久性损坏。  

    您将需要一个可支持11V 电压 的器件、例如 TS12A12511。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的回复和建议!

    如果我使用 TS12A12511、 则无论如何都会违反最大额定值、因为 Vcc 保持在3.3V、并且 IO 的额定值仅为-Vcc 至+Vcc、因此11V 也超过了这个额定值。

    但是、由于浪涌额定值(如果可用)由于浪涌持续时间较短、始终高于正常额定值、因此我 提出了我的初始问题。

    具有浪涌额定值也是很直观的、因为"通信系统"列在通常容易受到浪涌影响的典型应用下。

    此致、

    Guenther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guenther、

     您是否有目前使用的器件示例、该示例支持3.3V 电源并可接受11V 信号?   我们一直在寻找能够帮助客户的新器件。

    您还可以实施外部保护。  更多信息可在本应用手册中找到。

    高压模拟多路复用器的系统级保护

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa227/sbaa227.pdf

    谢谢、

    Adam