This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:关于使用 TMUX136来切换 CML &放大器;LVPECL

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/784707/tmux136-about-using-tmux136-to-switch-cml-lvpecl

器件型号:TMUX136

尊敬的支持团队:

客户希望使用 TMUX136来切换 BTW CML 和 LVPECL 将详细信息级别如下:

端口1的输入。

2.当输入为10Gsps CML 信号时, 端口1的输出不会有任何匹配。

3.当输入为1Gsps LVPECL 信号时,从端口2输出,输出端为150 Ω Rt,每侧接地。  

如果客户可以接受5GHz 时 CML 的信号损耗。  以这种方式使用它是否合适? (即在 LVEPCL 信号的多路复用器之后添加 Rt、Ron/Con 是否会影响 LVPECL?)

太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vera、

    TMUX136器件是无源 FET 开关、因此信号路径上是否有端接电阻器无关紧要。

    TMUX136在5GHz 时的插入损耗约为-2.5dB。  理论上、这应该支持10Gbps 信号、但 实际上不会支持10Gsps 的速度。  我想知道您的系统是否可以接受。

    低电压正/伪发射极耦合逻辑(LVPECL) 电压电平和共模逻辑(CML)信号电压范围处于 TMUX136的建议运行条件范围内。

    Ron 和 Con 将对 LVEPCL 信号产生影响、但由于 TMUX136的 Ron (5.7 Ω)  远低于端接电阻器、因此影响最小。  TMUX136的导通状态电容(1.6pF) 只 会减慢上升沿和下降沿的速度 、但 与大 总线和接收器电容相比、该电容不会很大。  

     

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adam,

    Tks 供您回复! 对于 TMUX136、我们是否有 AMI 模型? 客户希望使用它来进行仿真。 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vera、

    器件型号可在 TI.com 产品文件夹中 的工具和软件选项卡下找到。  您希望在模型中看到什么?  也许我可以回答您 的问题。   我们没有 IBIS-AMI (算法建模接口)。  大多数客户使用 s 参数模型来获得信号路径性能。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    是的、我向客户分享了该模型、但由于应用在 SERDES 通道中使用该模型、他们仍然需要 AMI 模型进行有源信号仿真。  我是否可以知道有没有对模型应用进行求和的过程? 如果是、通常需要多长时间? 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vera、

    目前没有申请模型的流程。  下面的帖子显示了如何 根据数据表参数创建模型。  

    谢谢、

    Adam