This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A-Q1:I/O 引脚电容(用于引脚 Y1:Y7)

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/788016/sn74lv4051a-q1-i-o-pin-capacitances-for-pins-y1-y7

器件型号:SN74LV4051A-Q1

我的客户正在尝试了解此器件(尤其是引脚 Y1、Y2、Y4、Y5、Y6和 Y7)的输入引脚电容、前提是开关未关闭至 COM 端口。  对于定义的电容、我看不到良好的绘图。 例如、如果多路复用器将 Y1路由到 COM 引脚、驱动元件 Y1中的总电容是否为 CIS+COS? 您能否在整个温度范围内提供额定值?

此外、如果开关未闭合到 COM 引脚、Y1、Y2、Y4、Y5、Y6和 Y7引脚的电容是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的惠特尼:

    下图定义:  

    CIC:控制(使能) 引脚输入电容

    CF: 馈通电容

    CIS:COM 引脚电容

    余弦:Yx 引脚电容

    COM 引脚电容高于 yx 电容、因为公共引脚将多个 FET 漏极连接到一个引脚以创建8:1配置。  


    电容(馈通电容除外)相对于接地并联、因此您可以将它们加在一起来获得总电容。  通常在开关断开时测量电容。

    谢谢、

    海伦