This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A21366:我能否将 IN1和放大器;IN2与单个控制信号以及其他控制电路连接在一起?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A21366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/786770/ts5a21366-can-i-tie-in1-in2-together-with-single-control-signal-along-with-other-control-circuit

器件型号:TS5A21366

尊敬的 TI 专家:

对于当前项目、我将使用 TS5A21366对 ADC 信号从电位器隔离到 uController 进行评估。

但是、我想知道我是否只能为 IN1和 IN2使用一个控制信号。

这是可能的、还是我需要注意的任何内部电路?

在外部、控制信号上有一个用于另一个 PowerFET 电路控制的下拉电阻器10K。

基本上、如果可能、我希望使用单个信号来切换 MOSFET 和 TS5A21366。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chieh Wei、

     如果您不需要单独控制2个开关、则使用单个控制是可以的。

     INx 引脚上的控制信号 需要  处于建议的工作条件范围内、并且 VIL 和 VIH (输入逻辑低电平/高电平)引 脚处于数据表 指定的电压电平 、以控制开/关信号。

    请参阅 TS5A21366数据表中的以下片段。


    谢谢、

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    明白。 谢谢你。

    Bertram。