This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051:对于 CD74HC4051M96、如果 Vin 电压介于 VDD 和 VDD+0.5V 之间、该怎么办?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/787461/cd74hc4051-what-if-the-vin-voltage-is-between-vdd-and-vdd-0-5v-for-cd74hc4051m96

器件型号:CD74HC4051

我们使用 CD74HC4051M96作为数据通道选择 IC。

VDD 为3.3V、在我们的应用中、Vin 电压有时会介于 VDD 和 VDD+0.5V 之间。

我们知道输入电压不应超过 VDD+0.5V。

建议的条件如下所示。


我有疑问。    如果 CD74HC4051M96的输入电压介于 VDD 和 VDD+0.5V 之间、该怎么办?

输出电压是否 会受到影响? 我是说它是否等于 Vin?

此应用是否会长期影响 IC?

谢谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件具有从输入引脚到 VCC 的 ESD 保护二极管。 如果输入电压高于 VCC+0.5V、则二极管开始导通、电流从输入端流向 VCC。 只要您保持低于 VCC+0.5V、就不会有电流流动。

    CMOS 输入是两个互补 MOSFET 的栅极、即它们与电路的其余部分隔离。 输入电压(只要高于 VOH 或低于 VIL)不会影响输出电压。

    只有超过绝对最大额定值、长期可靠性才会受到影响。