This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT4051:使用 CD74HCT4051进行 UART 扩展

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT4051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/785930/cd74hct4051-uart-extension-by-using-cd74hct4051

器件型号:CD74HCT4051

尊敬的所有人:

一位客户正在 将 msp432用于他们的项目。

现在 MSP432 UART 还不够、客户希望控制更多的 UART 从器件。

他们希望使用 CD74HCT4051 将 MSP432 UART 切换到差分从器件、从而扩展 UART。

我不确定 CD74HCT4051是否合适、或者您是否有更适合此应用的器件。

UART 通信波特率是  921600。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如果您的 UART 信号电压和带宽处于建议的工作条件内、 则 CD74HCT4051 可以正常工作。 大多数开关都可以支持 UART 信号、因为它们的速度很低。

    为了供您参考  、您还可以使用我们的 TI.com 开关选择工具来筛选和选择您要查找的多路复用器。

    谢谢、

    海伦