This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:TS5A23159 ibis 模型、用于模拟100MHz 时钟信号

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159, TS5A23157-Q1, TMUX1072, TMUX136
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/779498/ts5a23159-ts5a23159-ibis-model-to-simulate-100mhz-clock-signal

器件型号:TS5A23159
主题中讨论的其他器件: TS5A23157-Q1TMUX1072TMUX136

在哪里可以找到 TS5A23159的 ibis 型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dung、

    TI 器件的模型可在器件产品文件夹的工具和软件部分找到。

    遗憾的是、此器件没有可用的模型。  

    这些是无源 FET 开关、不进行缓冲、因此输入/输出缓冲器信息规范 IBIS 模型不适用。  

    您想检查该模型的哪些内容?  

    您可以使用数据表中提供的信息创建简单的集总模型、具体取决于您的应用。

    上图来自此应用手册。

    谢谢、

    Adam

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    我只想模拟100MHz 的数字信号。  TS5A23157-Q1是否也是无源 FET 开关?     谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dung、

    如果您想使用100MHz 时钟、我们建议您使用时钟频率至少为3倍的器件。   您应该选择带宽至少为300MHz 的器件。  TS5A23159器  件仅具有100MHz 带宽、这意味着器件将衰减100MHz 信号-3dB。  

    您可以筛选 TI.com 开关搜索工具 以查找2通道、2:1、>300MHz 带宽、并为您的应用找到导通电容低得多的更好器件、从而降低时钟边沿的速度。  您认为使用 TMUX136或 TMUX1072有什么看法?

    是的、 TS5A23157-Q1也是一款无源 FET 开关 、与开关搜索工具上的所有开关相似。  

    TS5A23157-Q1器件比 TS5A23159具有更好的带宽和电容性能、并且可根据您的系统信号链性能在您的系统中工作。  我不建议在100MHz 时钟应用中使用 TS5A23159、因为理论上是的、带宽与时钟频率相匹配、但在实践中、您的信号链设计需要裕度。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了突出 TMUX1072与 TS5A23159相比的主要特性-  

    它是业内首款具有18V 过压保护功能的2通道2:1多路复用器、和

    • 支持超出 VCC 高达5.5V 的 IO 信号
    • 1.8V 逻辑支持(无需板载电平转换器)、
    • 断电保护(在电源定序出现故障时保护其侧的子系统)、
    • 更高带宽 W (1GHz)、更低导通电容(8pF)和扩展温度范围(40⁰C Ω 至125⁰C Ω)

    TMUX1072采用引线式(TSSOP)和无引线(QFN)小型封装。