This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:当输入电压为高电平时、CD4051B 输出电压降

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4051B, TMUX1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/785558/cd4051b-cd4051b-output-voltage-drop-when-the-input-voltage-is-high

器件型号:CD4051B
主题中讨论的其他器件: TMUX1208

大家好、

我的客户现在正在使用 CD4051B。 它们使用放大器进行电压调节、然后将信号发送到 CD4051B。 当 CD4051的输入电压为0.2V 时、输出电压为-0.1V。 而当输入电压降低时、输出电压是正确的。 CD4051B 的 Vcc 电压为3.3V。 您能告诉我们为什么会发生这种情况、以及如何处理此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莱纳、

    与大多数信号开关一样、CD4051B 的导通状态电阻将随着电源电压的降低而增加。  CD4051B 在5V 电源下具有470欧姆的导通状态电阻、并且随着电源电压降至3.3V、导通状态电阻会高得多。  

    输出的负载条件是什么、因此我们可以确定流经开关的电流大小、从而计算开关两端的压降?

    当导通状态电阻大于500欧姆时、您将不需要太大的电流来观察您在上面看到的300mV 压降。  如果通过开关的电流低至600uA、则导通状态电阻会导致300mV 的压降。  300mV/500 Ω= 600uA。  

    您可以执行一些操作来查看这是否确实是问题。  您可以增大 CD4051B Vcc 以减小导通状态电阻和压降。  您还可以尝试使用导通状态电阻较低的开关、例如 TMUX1208。

    谢谢、

    Adam