This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30:选择引脚阻抗泄漏电流@ Vcc =0V

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/784596/ts3usb30-select-pin-impedance-leakage-current-vcc-0v

器件型号:TS3USB30

大家好、

客户想知道 Vcc 0V 的时间。 引脚10 (Select) 阻抗泄漏电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是说在 VCC=0时选择引脚还是数据引脚? 对于选择引脚、应非常低、I=Vcc/R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果当 VCC=0时选择引脚仍然为高电平、它可能具有反向驱动电流、这是因为该引脚未实现失效防护
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    是的、客户希望知道泄漏电流。 它未在数据表中定义。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约70ua