This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX14778的替代方案

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MUX36D04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/785533/alternative-to-max14778

主题中讨论的其他器件:MUX36D04

大家好、团队、

我在客户的其中一个电路板上撞到了 MAX14778。 我们有其他选择吗?

请告诉我。

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我们目前没有一个器件可以在5V 电源下支持±25V 信号。

    哪些因素推动了对系统中超过电源轨支持信号的需求?

    如果系统可以使用±18V 电源、则 MUX36D04的配置与之类似。 否则-我已将此信息提供给产品定义者。