Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, TMUX1574
主题中讨论的其他器件: TMUX1574
大家好、
正如我们所知、SN74CBTLV3257是无源开关、其输出与输入基本相同。
但我们在输出侧遇到过尖峰的问题。 请参阅以下波形和原理图。 有什么原因导致这种情况? 请向我们提供一些建议以解决问题。
一端连接到 EEPROM、我们已在测量波形时将其删除。 VMAX 和 Vmin 规格为-0.6~4.0V。
谢谢
通道4:A 侧:SPI _CLK_MUX;通道3:B 侧:SPI_CLK_FPG_ISO。 您可以看到、侧向信号放大了1.12倍。