This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:多路复用器与放大器;工作频率查询

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/784668/tmux136-mux-operating-frequency-enquiry

器件型号:TMUX136

您好!

我想验证该器件的允许工作频率。 是否可以让该器件以低至直流源频率的低频运行? 如果降低到低于建议的工作频率、会有什么潜在影响?

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周丽都

    该器 件是无源 FET 开关、可视为 RC 低通滤波器、这是由串联导通状态电阻和并联电容造成的。  您可以在下图中看到、0Hz 时衰减很小、随着信号频率的增加、信号衰减也会更大。  我们 建议工作频率介于0Hz 和6GHz 之间、 这比插入损耗低-3dB。  

    如果使用 直流电压操作此器    件、请确保不超过流经开关的建议电流额定值(+/-20mA)。

    谢谢、

    Adam