This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1111:支持音频信号

Guru**** 2892880 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1111, TS5A22362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/784719/tmux1111-support-for-audio-signal

器件型号:TMUX1111
主题中讨论的其他器件: TS5A22362

您好!

现在、我们的客户正在寻找4通道模拟开关。

以下是一些问题:

 TMUX1111是否适合音频信号?

2. TMUX1111在1V 音频输入信号下是否无失真?

SNR 如何?

或者任何适合您推荐的此类应用的模拟开关?

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C.T.

    通常、我会在2个通道中看到模拟信号、一个用于左扬声器、一个用于右扬声器。  为什么需要4个通道?   您是否切换 I2S 信号?

    您的音频信号范围是0至1V 吗?  通常、我会看到以0V 为中心的模拟音频信号、这需要一个可支持负摆幅的开关、例如 TS5A22362器件。  

    您需要1:1配置还是2:1配置?

    谢谢、

    Adam