This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在通过汽车认证的情况下、切换两个 I2S 信号的合适器件是什么?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364-Q1, TS3A27518E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/784716/what-would-be-a-suitable-device-for-switching-two-i2s-signal-with-automotive-qualified

主题中讨论的其他器件:TS5A22364-Q1TS3A27518E-Q1

尊敬的团队:

我的客户正在寻找任何可用于以2:1切换 I2S 信号的解决方案。

该器  件必须符合汽车标准、TS5A22364-Q1似乎是一个可选选项、但如果有其他选项、则可以选择。 请告诉我。

此致、

Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshimura-San、

    您需要切换多少个 I2S 通道? 我们通常看到对2:1的4个通道的要求。
    如果您只需要切换2条信号线路或使用多个器件、TS5A22364-Q1可以正常工作。

    我们还有 TS3A27518E-Q1、它支持6个通道的2:1开关。