This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4067B:电源为5V、导通状态电阻和最大输出功率是多少

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4067B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/784449/cd4067b-supply-is-5v-what-is-the-on-state-resistance-and-maximum-output-power

器件型号:CD4067B

e2e.ti.com/.../CD4067_2D00_E2E.docxHi工程师、

目前我的电源是5V。
图1中提到的参数是什么、具体而言、手册是输入信号的电阻及其功能是什么。

图2中提到的参数是开关导通状态下通道的导通电阻。 根据手册、我的系统的电源为5V、导通电阻应为15Ω Ω。 正确吗?



3.如果我想知道运行中的单通道的最大输出电流,系统电源为5V,如何计算不同输入电压下的最大电流,能否通过 PD=i*i*Ron,Ron 是单通道的导通电阻,PD 是多少。

图3中给出的 PD 为500mW、这是指芯片的整体 PD。
参数100mW 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elsa、

    您正在尝试使用此开关构建什么?  有些器件可能更适合您的应用。

    1) 1)图1是导通状态电阻、有时称为 Ron 或 Rdson、这是  从 FET 开关的输入引脚(漏极)到输出引脚(源极)的电阻。  本视频将介绍导通状态电阻参数。

    1.1 TI 高精度实验室-多路复用器:导通电阻稳定性和导通电容

    2)否 、图2显示了不同通道之间可能存在的 Ron 参数的潜在变化。  图1显示了电源电压为5V 时的导通状态电阻为470欧姆  

    3) 3)图3上的最大额定值表说明了最大直流输入电流、任何一个输入 +/-10mA。  请记住、这是一个无源 FET 开关、通过此开关的电流将取决于您的驱动器和负载(其中将包括开关的导通状态电阻)。

    4) 4) 每个输出晶体管的器 件功率耗散在高达125摄氏度的整个温度范围内为100mW。CD4067B 器件是一款16:1器件、每次连接一个输出晶体管、可在导通状态电阻上耗散功率。  不过、本数据表中也包含 CD4097的 CD4097是一款2通道8:1器  件、这意味着它可能会有多个输出晶体管导通并耗散功率。  

    如果您查看前面有关 Ta= 100至125摄氏度的规格、则每个封装的功耗为200mW 、对于双通道8:1器件、每个通道的功耗为100mW。

    500mW 技术规格适用于100°C 的较低温度。  这意味着、如果您的工作温度不高、则可以通过开关消耗更多功率。

    谢谢、

    Adam