This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT4067-Q1:多路信号分离器功能下的数据锁存

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT4067-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/784017/cd74hct4067-q1-data-latch-under-demux-function

器件型号:CD74HCT4067-Q1

尊敬的先生。

我的客户正在考虑将 CD74HCT4067-Q1用作多路信号分离器功能。

他们要求在每个输出上执行数据锁存(数据保持)、

I0至 I15。

我认为数据表上的原理图将是锁存电路、但符号是

不清楚。

因此、我想再次确认该器件具有 数据锁存器(数据保持)

将对每个输出执行该操作。

很抱歉问这个问题。 希望得到您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生。  

    很抱歉、我重新发送了。  

    由于 CD74HCT4067-Q1、我对之前的邮件有很大的了解

    可用作模拟多路信号分离器。 请提供您的建议。  

    1.上一封邮件中圈出的 P/N 块用作交换机? 对吧?  

    2.通过 S0-S3和/E 选择通道,交换机将打开。  

      其他未选择的通道开关将关闭。 对吧?  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideyuki

    图中的 P/N 应表示传输门开关 (双侧开关) 、这是一种具有 NFET 与 PFET 并联的开关。  此 开关架构将支持轨到轨运行 、并且与单个 NFET 开关相比、具有平缓的导通状态电阻曲线与输入电压、该开关将在接近 Vcc 时钳制输入电压。

    1) 1)是的、PN 块用作开关

    2)正确、S0-S3是控制逻辑引脚、用于确定哪个开关路径将打开、而其他"关闭"路径将具有高阻抗。

    谢谢、

    Adam