This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过 I2C 控制蓝牙模块

Guru**** 2925280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/783248/bluetooth-module-controlled-via-i2c

您好!

我想问是否有 TI 蓝牙模块可通过 I2C 进行控制、大家可以为我推荐这种模块。

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balauriu、
    遗憾的是、我们仅支持将 UART 或 SPI 用作控制接口、除非您使用简单的中央/外设示例创建自己的定制 i2c 接口
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lindh、

    为了向您提供更多信息、我希望将此模块连接到 Tiva-c launchpad、但微控制器没有 SPI、因此最后一个选项是 UART。
    那么、您能向我推荐一个使用 UART 的蓝牙模块吗? 我想通过蓝牙与 iPhone 以及 Android 进行通信
    电话。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当您说模块时、您是否意味着包含无线电前端且经过完全 FCC 认证的物理设计? 如果没有、我建议将分立式设计与 CC26x2结合使用。