This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:器件 TS12A12511是否支持5V 和-6V 电源?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/783020/ts12a12511-whether-the-device-ts12a12511-can-support-5v-and--6v-power-supply

器件型号:TS12A12511

大家好、

该器件是否支持5V 和-6V 电源? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    建议运行条件规定、电源电压可以低 至-6V、 Vcc 和-Vcc 之间的最大差值为12V。  

    当-Vcc =-6V 时、Vcc 可高达6V。

    谢谢、

    Adam