This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B-Q1:能够实现全轨运行

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4051B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/783181/cd4051b-q1-capability-for-full-rail-operation

器件型号:CD4051B-Q1
主题中讨论的其他器件: CD4051B

大家好、

我想知道 CD4051B-Q1是否可以处理以下条件下的轨到轨信号(0~5V 信号)。
我希望我们能够从 CD405525的输出中获得相同的电压电平信号。

VDD = 5V
VEE = VSS = 0V
信号范围:0~5V

您是否有任何数据或公式来估算输出侧将出现的压降?


数据表显示如下、因此我相信信号电平几乎相同(由于 Ron 和电流可能会出现下降)

>模拟信号(通过 TG)可能从 VEE 摆动到 VDD

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、

    CD4051B-Q1数据表建议的电源电压范围可以是5V。  此器件是一款传输门 FET 开关、这意味着它具有一个与 PET 并联的 NFET、因此它将具有轨到轨运行并支持0至 Vdd 的信号电压。

    直流应用中开关两端的压降将由导通状态电阻 Ron 造成。  在 Vdd = 5V 时、Ron 通常为470欧姆。  用于计算压降的公式为流经开关的电流乘以导通状态电阻。  正如您在下方看到的、导通状态电阻会随温度和输入电压的变化而变化。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam - San、

    感谢您对此做出及时响应。

    好的、我知道它可以作为轨到轨工作。 Ron 与温度和电压有一定的相关性、如上所示。

    一个简短的问题。
    如果 VDD 电压从5V 下降5%、会出现什么问题?
    如上所述、最小建议范围为5V、但电源可能会因负载情况而变化+/-5%。

    此致、
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、

    我们不建议在 建议的工作条件之外使用该器件。

    随着 VDD 的降低、导通状态电阻会增加、如下面的 Ron 表所示。  

    谢谢、

    Adam