This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何连接 ADG715引脚以通过 i2c 接收确认

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/782337/how-to-connect-adg715-pins-to-receive-acknowledge-through-i2c

您好!

IM 使用由 Tiva-c launchpad 通过 i2c 控制的 ADG715模拟开关。 我将 VSS、GND、A0、A1连接到 Tiva-c 和 Vdd 的接地端、并复位到 Tiva-C 的3.3V 电源 此外、Tiva-c 的 SCL 和 SDA 连接到 adg715的 SCL 和 SDA。 i2c 上拉电阻器的值为10K。  在这种配置下、我不会收到确认。

下面是 i2c 帧的布线。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Balauroiu、  

    ADG715是一款模拟器件产品、而不是德州仪器器件、所以我不能对上述器件的运行进行评论。  您必须联系相应的 ADI 支持团队。  

    如果您想在此设计中使用 TI 器件,我们确实有多路复用器/开关,例如 I2C 控制 的 http://www.ti.com/product/TCA9548A  。   

    此外  ,如果您需要 I2C 接口:www.ti.com/.../products.html。  

    请告诉我本设计中将使用 TI 的哪些 I2C 器件。  

    此致、

    ~Leonard