This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:TMUX136是否可用于开关 CML 信号?

Guru**** 2867410 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/781909/tmux136-can-the-tmux136-be-used-to-switch-cml-signals

器件型号:TMUX136

TMUX136是否可用于路由 CML 信号? 我有两个 ChannelLink II 发送器、我想使用 TMUX136将它们路由到单个 ChannelLink II 接收器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    只要信号处于开关的建议工作条件内、任何信号开关都将支持任何信号标准。

    我认为电流模式逻辑 (CML)信号电压未定义、因此您需要确保 TX 和 RX 不超过 TMUX136的建议电压3.6V

    接下来、您需要检查电流模式逻辑(CML)带宽/数据速率、我认为其范围为300Mbps 至3000Mbps。  我们建议使用带宽为数据速率1.5倍的开关、以便 TMUX136带宽足以传输3000Mbps 信号。

    最后、您需要检查流经开关的电流、以确保电流小于20mA、如建议运行条件表中所述。

    谢谢、

    Adam