This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:关于未使用的 IO 引脚

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/781229/sn74cbtlv3257-about-unused-io-pin

器件型号:SN74CBTLV3257

您好的支持团队、

SN74CBTLV3257是4通道 I2C 多路复用器、如果用户仅使用2个通道、我们对未使用的 IO 端口有何建议? 保持 NC 或连接到 GND?

非常感谢您提前回复。

BR、

Joyce Li  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、

    您是否考虑  过使用安装了2:1开关的2通道版本?  您要尝试连接到此设备的内容是什么?

      

    当我在开关和多路复用器搜索栏中键入"SN74CBTLV3257未使用的引脚"时、我找到了这篇文章。

    您还可以参考常见问题解答页面。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Adam:

    非常感谢! 这很有帮助!

    BR、

    Joyce